This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:输出电流能力

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS274160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923829/tps274160-output-current-capability

器件型号:TPS274160

各位专家、您好!

我对 TPS274160的输出电流有疑问。
在电流数据表中、每通道标称直流负载电流(所有通道打开)最大值为1.35A。
这意味着 TPS274160可为每个通道输出1.35A 电流、总电流能力为5.4A。
我的理解是否正确?
如果你能给我评论,我将不胜感激。

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akashi-San、

    您的理解是正确的。 请注意、在5.4A 电流流经器件时、器件需要良好的热性能才能不会达到热关断状态。