This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 热功率耗散

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919927/thermal-power-dissipation

尊敬的 TI 团队:

在数据表中、我发现 RJC 高于 RJA。 但我理解的是 RJA=RJC+RCA。 从这个意义上讲、RJA 应该高于 RJC、对吧? 请帮助我解决我的疑问。

如何计算 Tc (外壳温度)、  

以下是正确的???

1) Tc = Rjc x PD  

2) Tc = Tj -(Rjc * PD) ,如果第二种情况是正确的,则表示我的温度为负(例如,  

在环境温度为0°C 时、

Tc= 0 +(RJA * PD)-(RJC * PD)

Tc=(RJA -RC)* PD

Tc =(42.5- 56.1)* PD

Tc=-13.6 PD  

请提供建议.. 如何计算。

谢谢。

Vignesh.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、RJA 和 RJC 是在不同配置下测量的。 使用 RJC 计算温度时、您必须知道从结点到外壳顶部分布的实际功率损耗

    例如、假设 LMR14030SDDA 总功率损耗为2W、

    • 大约 PD1=85%*Ptotal 功率损耗将从结点扩散到散热焊盘,
    • 大约 PD2=15%*Ptotal 功率损耗将从结点扩展到外壳顶部。

    在0°C 环境下、TC= Tj -(RjC * PD2)= 0 +(Rja * Ptotal)-(RjC * PD2)=42.5*2W--56.1*0.3W=85--16.83=68.17°C。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andy 的清晰解释。

    但是、您能告诉我在哪里可以得到这种百分比的功率损耗分布吗?

    谢谢、

    Vignesh.M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    您可以在数据表中检查 R-theta-jc (顶部)和(底部)之间的差异、 该百分比可以通过 R-theta-jc (bot)与 R-theta-jc (顶部)大致估算。

    我们建议使用 PSI_JT 根据总功率损耗来计算外壳温度。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的响应。  

    但我不确定如何使用 PSI_JT 计算 TC。  

    如果它如下所示、

    TC = Tj -(PSI_JT.* PD) ?

    谢谢、

    Vignesh.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    是的、使用 TC = Tj -(PSI_JT。* PD)计算 TC、PD 是转换器 IC 的总功率损耗。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andy、