This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200-Q1:TPS51200QDRCRQ1器件查询

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200-Q1, TPS51200A-Q1, TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923879/tps51200-q1-tps51200qdrcrq1-part-enquiry

器件型号:TPS51200-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS51200A-Q1TPS51200

下面是我们在项目中使用的器件、该器件在网站中为 NRND。 您能否提供此器件的 EOL 状态?

 

 

说明

MPN

制造商

V.Reg ADJ 1 POS 2.375V 3.5V -0.1V 3.5V

TPS51200QDRCRQ1

应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:  

    我们目前没有针对 TPS51200-Q1的 EOL 计划。 但是、我们建议在新项目中使用 TPS51200A-Q1。  

    如果您对已发布项目的 TPS51200 EOL 确实有疑虑、我建议您将 TPS51200-Q1替换为 TPS51200A-Q1。  

    它们之间的区别在于 TPS51200A-Q1具有聚酰亚胺层。 它们的性能和功能应该相同。   

    谢谢

    钱