This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200-EP:回输出容差

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200-EP, TPS51200-Q1, TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923898/tps51200-ep-refout-tolerance

器件型号:TPS51200-EP
主题中讨论的其他器件: TPS51200-Q1TPS51200

您好!

在 TPS51200-EP 的数据表中、REFIN 的引用容差为+/-15mV @+/-10mA。

在 TPS51200-Q1的数据表中、REFIN 的@容差为+/-15mV @+/-10mA 和+/-12mV +/-1mA。

在 TPS51200的数据表中、REFIN 的参考容差为+/-12MV @+/-1mA。

我们将 EP 版本用于 DDR4、因此我们需要在 Refout 上具有小于+/-12mV 的电压。 TPS51200-EP 适用于 DDR4。

它是不是最新的数据表吗? 对于 EP 版本、我们是否可以使用 TPS51200数据表中给出的数字?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Matthieu、  

    是的、对于 TPS51200-EP、您可以在+/-1mA 时使用+/-12mF。

    数据表似乎不是最新的。  

    但斯克