This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575-Q1:--

Guru**** 2526420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5575-Q1, LM5575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923754/lm5575-q1----

器件型号:LM5575-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5575

您好,

  关于 LM5575-Q1芯片、我有一些问题。 在24V 上电时、芯片的峰值电压为8V、大约为10ms、但应该为5V。 当我将陶瓷电容器 C48从100nF 更改为10nF 时、这会变得正常。 我想知道原因。 请举手,谢谢。

  附件是我的 sch 和 layout.e2e.ti.com/.../_448D9965_.zip

   

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan Liu、

    您能否在 TI Webench 上模拟 LM5575电路以检查环路响应? 请注意输出电容器和 ESR。

    B R

    Andy