Other Parts Discussed in Thread: LM5575-Q1, LM5575
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5575-Q1 主题中讨论的其他器件: LM5575
您好,
关于 LM5575-Q1芯片、我有一些问题。 在24V 上电时、芯片的峰值电压为8V、大约为10ms、但应该为5V。 当我将陶瓷电容器 C48从100nF 更改为10nF 时、这会变得正常。 我想知道原因。 请举手,谢谢。
附件是我的 sch 和 layout.e2e.ti.com/.../_448D9965_.zip