This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:在 VSS 降至0.5V 以下之前、器件无法重启

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922432/ucc28950-device-cannot-restart-before-vss-drops-below-0-5v

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28951

大家好、

这是我们在 ucc28950测试期间遇到的一个问题。

我们注意到、如果我们尝试执行快速重启(断电和通电)、器件将不会通电、并且不会有输出。

示波器1:快速重启后没有 PWM 开关  


范围2:如果在 BCC 降至0.5V 以下之前重新启动、VSS 将钳制  



在我们移除 Vref 和 ss 之间的电阻后会发生该误差



测量完 CS 后、我们非常确定 THR 器件未锁定、因为具有 CBC 保护功能。 问题可能出在哪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    必须将 SS/EN 引脚拉至500mV (最坏情况下为250mV)以下、以确保器件正确复位。 在 SS/EN > 500mV (700mV 最坏情况)时重新启动器件不能保证控制器能够在 SS/EN 引脚上正确配置电流源。

    如果您想在此类短暂中断期间研究器件的行为、还应确保 SS/EN 引脚上的电容器已完全放电-通过开关 MOSFET 或低 VF 二极管进行放电。

    也不建议在 SS/EN 引脚上使用10k 上拉电阻器。 如果您想在该器件上挫败正常的断续模式保护、请告诉我、我可以与您分享详细信息。

    我还建议您切换到 UCC28951器件、这是 UCC28950的增强版本。 它是 UCC28950完全兼容的直接替代产品。 有关更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../slua853.pdf 上的应用手册 SLUA853。 UCC28951通常是更好的选择、尤其是对于系统可能必须在大于90%的占空比和电流限制条件下同时运行的应用。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    当然、我忘了提到、如果您想快速关闭控制器、最好的方法是使用小信号 MOSFET 将 SS/EN 引脚拉低。 一旦关闭 MOSFET 以释放 SS/EN、控制器将在大约1us 的时间内停止(异步)、该电压降至停止阈值(标称值为500mV)以下、并具有正确的软启动。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Colin、

    实际上、仅当客户尝试以极快的应力测试方式重新启动(关闭和打开)器件时才会发生错误、这并不是常见的情况。

    通过移动电阻器可以解决该问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    听得好。 您能否确认他们已移除下面红色圆圈内的电阻器-正如我说过的、TI 建议不要使用该电阻器。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Colin、这是我参考的电阻器。