请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62821 您好!
在我的设计中、降压转换器 TPS62821的使能引脚由 µC μ A 控制、但在对 µC μ A 进行编程之前、EN 引脚保持悬空状态并为 VIN 供电。
在此期间,降压转换器的输出可能启用或不启用,但组件可能会损坏,并且不再起作用?
最重要的是、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kevin:
TPS62821的 EN 引脚 必须始终偏置、当 VIN 由电压供电时、不得悬空、如 TPS62821数据表 第9页所述。 如果 EN 引脚保持悬空、则 IC 不处于受控状态、因此可能会损坏 IC。
此致、
Davor