This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:上升时间(压摆率)

Guru**** 2511005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922265/tps22919-rise-time-slew-rate

器件型号:TPS22919

您好、专家、

我的客户对 TPS22919的上升时间有疑问。

上升时间是否取决于 CL?

客户计划将 TPS22919用于100uF~120uF 左右的大型 CL 电源轨。

压摆率规格由 CL=0.1uF 测试。

TPS22919是否具有压摆率控制逻辑?

下面介绍的数据表、

9.2.2.1限制浪涌电流:(压摆率)= IRUSH÷CL

这是否意味着压摆率是恒定的、对吧?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、

    感谢您对 TPS22919的提问!

      μs、TPS22919的压摆率是恒定的2.3mV/μ s、因为该封装没有可配置的上升时间特性。 因此、上升时间是恒定的。  

    由于客户使用相对较大的 CL、我继续进行计算以确保浪涌电流不会成为问题。 我将这些内容包括如下:

    当 ^= 100uF 时、浪涌电流=(压摆率)(CL)=(2.3 x 10 μ A-3/10^^-6)(100 x 10 μ A-6)= 230mA

    当 ^^^= 120uF 时、浪涌电流=(压摆率)(CL)=(2.3 x 10 μ s - 3/10 μ s - 6)(120 x 10 μ s - 6)= 276mA

    由于两个浪涌电流都小于1A、因此该较大的 CL 不应导致过多的浪涌电流。  

    如果您对 TPS22919有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Rachel Richardson

    如果我的答复回答了您的问题、请单击 "此问题已解决" 按钮。 这可以帮助其他人验证是否找到了解决方案!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richardson-San、您好!

    感谢您的回答。

    我想向您确认 2.3mV/us 的值。

    我想、压摆率规格在5Vin 时为3.2mV/us、在3.3Vin 时为2.7mV/us、在1.8Vin 时为1.8mV/us。

    但是 、9.2.2.1限制浪涌电流中描述了转换率2.3mV/us。 什么是2.3mV/us?

    此外、Ton (Tdelay+Trise)时间取决于输出电容器、如图10所示。

    您能否告诉我 CL=120uF 且 VIN=5V 时的 Ton 时间和 Trise 时间?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、

    感谢您将此事提请我们注意。 这是 TPS22919数据表中的一个拼写错误、我们将尽快纠正该错误。 列出的2.3mV/us 压摆率应实际为2.7mV/us。 如果您查看表3、本设计示例的设计参数为 VIN=3.6V 和 CL=47uF。 当 VIN=3.6V 时、压摆率为2.7mV/us、正如您在上面提到的。 对于此错误、我深表歉意、在帮助您进行首次答复时未收到此错误。

    虽然当 CL=120uF 且 VIN=5V 时、我们没有特定数据、但我们将使用该负载电容器值对 EVM 进行测试、并捕获这些计时特性以供设计参考。 我将很快与您联系、了解我们 的 t_on 和 t_rise 结果。 感谢您的耐心等待。  

    此致、

    Rachel Richardson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richardson-San、您好!

    感谢您的支持。

    我等待您的测试结果。

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、

    我们在 VIN = 5V 且 CL = 120uF 时测量了 TPS22919的时序特性。 免责声明: 这些值是从 EVM 获取的、可用于设计参考。  

    测得的 t_on 为 t_on = 2.25ms、测得的 t_rise 为 t_rise = 1.15ms。 负载电容的增加使得 t_on 和 t_rise 更长、从而进一步减少过多的浪涌电流。  

    谢谢!

    此致、

    Rachel Richardson  

    如果我的答复回答了您的问题、请单击 "此问题已解决" 按钮。 这可以帮助其他人验证是否找到了解决方案!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richardson-San

    感谢您的热情支持!!

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州、理查森-圣

    客户请求了您的测试的波形。

    请给我提供波形吗?

    另外、您能否告诉我测试温度? 是室温吗?

    谢谢

    穆克