This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:VSYS 在接近 V_maxCharge 时低于 VBAT

Guru**** 2812265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921195/bq25710-vsys-lower-than-vbat-when-near-v_maxcharge

器件型号:BQ25710

您好!

根据我的经验、当接近4节电池的最大充电电压(16.8V)时、当 V_BAT 上升时、系统电压读回的电压似乎保持在16.3V。 在连接在 V_SYS 上的电子负载上看到的电压读取了一个接近 V_BAT 值的值。 我可以对此进行解释吗? 谢谢你

此致、

Zhen Kit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送原理图和测试条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我们发现了错误。 在我们调整电源电压后、电源无法提供足够的功率。

    此致、

    Zhen Kit