This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2662:Parralleling 器件导致低频拍

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923498/lm2662-parralleling-device-causes-low-frequency-beat

器件型号:LM2662

大家早上好、

如标题所述、我尝试通过并联两个 LM2662器 件来降低负电压电源(-5V)的输出电阻、如数据表中的9.2.1.2.1节所述。 并联本身似乎可以正常工作、但缺点是、我在大约800 Hz 的频率下获得了可见的低频拍、这在我的信号上是可见的。 正常运行时、无需第二次充电泵、因为消耗的电流通常不超过170mA、但出于安全原因、我实施了第二次充电泵。 在测量两个充电泵的时钟频率时、可以看到工作频率约为87kHz、这与数据表中我所期望的150kHz 有很大不同。 我还可以测量两个~87kHz 时钟之间的800Hz 差。 我想消除这个低频拍。

两个充电泵的接线如下:

  • FC:被拉至 V+(5VDC)
  • LV:悬空
  • OSC:悬空
  • 开关电容器是一个47uF 陶瓷电容器、采用1210 SMD 封装
  • 在常用输出上、我有一个47uF、4.7uH 和47uF 的 Pi 滤波器(CLC)。

我已经有了可能的修复方法、但这需要更改布局:

  • 在每个电荷泵输出上添加一个 π 型滤波器、而不是在连接两个输出后添加一个。

我现在的问题:

  1.  是否可以通过调整其中一个开关电容器将低频拍移出我的正弦频带(2000Hz)、或者这是否会影响我的性能、因为这两个电荷泵在不同的情况下工作?
  2. 为什么我测量的频率为87kHz、而不是150kHz?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关频率是振荡器频率的一半。

    当您有单个电荷泵时、减小开关电容器将增加实现相同输出电流所需的频率。 有关 计算的工作方式、请参阅优化 REG710的输出电压纹波。

    两个具有不同并联电容器的转换器将起作用。 但是、如果两个器件都以最小输出电流运行、或者两者都碰巧满足、则仍然可以以相同的频率运行。 为了确保频率不同、请使用外部 OSC 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的回答。  也感谢 Samuel 的发帖。

    如果需要后续支持、我将通知我们的产品线专家。  

    此致、

    Yohao Xi、BCS 应用工程部