This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201H:输出调节

Guru**** 2924210 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201H, LMZM23601, LMZ34202, TPA2005D1, LMZ14201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923305/lmz14201h-output-regulation

器件型号:LMZ14201H
主题中讨论的其他器件: LMZM23601LMZ34202TPA2005D1LMZ14201

 能否将 LMZ14201H 稳压至4.2V 输出? 输入电压为12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁克斯、您好!

    由于内部基准电压为0.8V、因此 LMZ14201H 可配置为通过建议的5V 输出最小值。 但是、由于未对此进行测试、因此您需要确保器件的稳定性在较低输出电压下随着输出电容的增加而正常工作。  

    如果您将其用于12V 输入电源、那么为什么您使用42V 最大输入电源模块? 如果您的设计标准是1A 负载的12Vin/4.2Vout、您可以查看 LMZM23601以实现最小解决方案尺寸和高效率。

    如果您对另一个类似于 LMZ14201H 的高电压电源模块感兴趣、我建议查看 LMZ34202。 对于2A 应用、LMZ34202的最大输入电压应为42V、输出范围为2.5V 至7.5V。

    此致、

    Jimmy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁克斯、您好!

    您是否对上述回复有任何意见或问题?

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我为您提供更多信息。

    我们已有使用具有4 Ω 扬声器负载的音频放大器 TPA2005D1的设计。

    TPA2005D1只能处理 VDD 电压范围为2.5V 至4.2V 的4欧姆负载。  

    如果 VDD 使用5V 电压,则建议仅使用8 Ω 负载。

    我们使用 LMZ14201H 为 TPA2005D1 VDD 供电。

    在无需更改 PCB 布局的情况 下、人们认为可以使用 LMZ14201TZ-ADJ/NOPB。

    这是否是  LMZ14201HTZX/NOPB 的直接直接替代产品?  在 LMZ14201XXXX 之后,无法确定字母汤的含义

    当我们很快重新设计电路板时、我们将了解不同的解决方案。 。 如果您有任何建议、最好使用汽车级器件。  

    谢谢布鲁克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多信息和说明。

    LMZ14201H 与 LMZ14201引脚对引脚兼容。 这使您能够在当前设计中删除任一新器件、而无需更改 PCB 布局。 我要再次强调的是、尽管我认为 LMZ14201H 可以在低于5V 的电压下进行调节、 这不是在 TI 内部经过测试的结果、因此您需要确保它在所需的输入电压范围和负载电流范围内保持稳定运行。  

    器件型号末尾的后缀解码可订购卷带的数量。 在这种情况下、查看 第28页上 LMZ14201H 的数据表 、您可以看到 LMZ14201HTZ/NOPB 是指250件、 而 LMZ14201HTZX/NOPB 是指500件。  

    目前、电源模块产品系列没有任何汽车 Q 级器件。 我建议访问 TI 降压转换器登录页面 并搜索汽车级器件的滤波。

    此致、

    Jimmy