This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:如何计算 TPS92692的功耗

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922949/tps92692-how-to-calculate-power-consumption-for-tps92692

器件型号:TPS92692

大家好、整个团队。  

我们希望确保 TPS92692在安全的温度范围内使用。

为此、我们需要了解 TPS92692的功耗、但我们找不到与数据表相关的任何内容。

您能否告诉我如何计算 TPS92692的功耗或建议的封装温度范围?

- VIN=24

-VOUT=28~34V  

-Imax=6.0A  

-fsw=200kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaewoong、

    封装温度范围可在高达150C 的结温下运行、并在175C 时实现热关断。  请务必遵循图59中有关器件的建议布局、以将热量散发到接地层。

    您现在测量的是 TPS92692的温度是多少?  

    计算器件的功率耗散您必须测量输入电流、因此必须测量功率、然后计算 FET 的输出开关功率并从中减去。  您可以使用表7.4来帮助计算温度、但如果您没有正确地使用图59以及电路板如何散热(电路板的热阻)的部件布局、这可能会出现引脚错误。  由于这是一种高功率设计、因此如果靠近 TPS92692、其他高温组件也会使器件发热。  换言之、我建议您直接在计划运行的最高环境温度下测量温度、以获得所需的结果。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 图安。

    在24°C 的室温下、TPS92692外壳顶部的温度为60°C

    布局与数据表中的图59尽可能相似。

    我们期望的最高使用温度为40度。

    请告诉我应该使用哪个引脚来测量 TPS92692的输入电流。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaewoong、

    如果您遵循数据表或评估板中推荐的设计、则应在输入电源和 TPS92692的 VIN 之间连接一个10欧姆的电阻器。  该电阻器上的电压将为您提供流入 TPS92692的电流。

    谢谢 Tuan