请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS27S100 你(们)好。
我的客户正在考虑使用 RPU 进行开路负载检测。
我将从数据表中推荐15kΩ Ω。
但是、它们需要使用6.8kΩ。
我觉得是吴议员。 因为它低于 V (ol、off)的阈值。
V (ol、off)= 6.8kΩ μ s * 150uA = 1.02V
我的理解是否正确?
此致。
Kengo。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我的客户正在考虑使用 RPU 进行开路负载检测。
我将从数据表中推荐15kΩ Ω。
但是、它们需要使用6.8kΩ。
我觉得是吴议员。 因为它低于 V (ol、off)的阈值。
V (ol、off)= 6.8kΩ μ s * 150uA = 1.02V
我的理解是否正确?
此致。
Kengo。
您好 Kengo、
6.8kOhm 电阻器是输入和输出之间的较强上拉电阻。 VIN-VOUT < V (ol、OFF)的持续时间超过 TD (ol、OFF)、以检测开路负载。
另一方面、6.8kOhm 会在输入电源和输出负载之间产生更大的泄漏电流。 使用的电阻越低(上拉电阻越强)、您将负载短路到电源的机会就越大。
这就是 TI 建议使用15kOhm 电阻的原因、因为它提供了一个良好的上拉电阻、但也减少了输入和输出之间的泄漏。
感谢您在设计中选择 TI 电源开关。