This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:TPS22976的紧急支持需求

Guru**** 2517630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22976, TPS2HB16-Q1, TPS22990, TPS22959

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923253/tps22976-urgent-support-need-for-tps22976

器件型号:TPS22976
主题中讨论的其他器件: TPS2HB16-Q1TPS22990TPS22959

大家好、

   我们在下面有迫切的支持需要。

我的客户  有以下新要求。

3.3V 输入、双通道电流限制端口 保护器件(每 通道5A)。

MPS 已向它们推广 MP5092。 我们只能 向   他们推广 TPS22976。

但我们仍有以下 问题需要与您联系。

 1.负载 开关 和电子保险丝之间有什么区别?

 TPS22976最大电流为6A、器件   内部是否具有电流限制功能? 如果是、 电流限制 阈值是多少?

如果客户需要电流折返 IO 功能  来改善 短路  保护、我们是否推荐了一些  器件?

我们需要器件具有电流限制 功能(电流限制 阈值设置功能 是可选的)。 您是否有一些 推荐 的器件?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    电子保险丝和负载开关不可互换。 我强烈建议查看本指南中的表1、因为它介绍了我们的电源开关产品的各种特性: https://www.ti.com/lit/wp/slyy168/slyy168.pdf  

    电子保险丝用于输入电源保护、而负载开关主要用于配电。 TPS22976没有任何集成电流限制功能。

    由于您需要双通道限流开关、因此在这种情况下高侧开关是否会有所帮助? 您确切地需要哪种保护方法? 您希望开关将电流保持在固定值还是在故障触发后立即关闭?  

    请查看以下器件作为可能的选项:TPS2HB16-Q1

    您可以在此处找到我们的高侧开关产品系列: https://www.ti.com/power-management/power-switches/high-side-switches/products.html 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    最好将电流保持在固定值。 我们是否有 满足输入3V3、电流 能力 和电流限制>5A 要求的解决方案? MP5092是一 个很好的解决方案、  这里有解决方案吗?

    BTW:如果负载开关没有电流限制 功能、为什么我们提到   器件的最大电流能力为6A?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    目前、我们没有一个电流限制负载开关解决方案、在3.3V 时电流大于5A。 我们的负载开关具有受控接通功能、可限制电容浪涌。 我们对器件的最大电流能力进行了规格、因为如果器件在电流高于规格规定的值时使用、则会损坏器件。 这表示最大标称直流电流、但指的是电流限制。

    我们确实提供 TPS22959和 TPS22990等高电流负载开关、但这些开关没有集成电流限制功能。