This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:对于 LMR33630BDDAR (1400kHz)、如何在 PWM 模式和 PFM 模式之间实现切换?

Guru**** 2398385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920979/lmr33630-how-can-i-get-the-point-that-change-between-pwm-mode-and-pfm-mode-for-lmr33630bddar-1400khz

器件型号:LMR33630

你(们)好  

由于数据表中的模式阈值图形仅在 fsw=400kHz 时显示。

我想知道负载电流、这意味着在 PWM 模式和 PFM 模式之间针对以下条件发生变化的点。

输入电压:17V (典型值)(16V~18V)

输出电压:5.1V (典型值)

FSW: 1400kHz (典型值)(LMR33630BDDAR)

从下图中(fsw=400kHz)、对于 Vin=17V、Vout=5V、PWM 和 PFM 模式之间的变化点是 当负载电流变为大约0.19A 时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HungChing、

    有关 LMR336xx 中的模式转换、请查看以下应用手册

    https://www.ti.com/lit/pdf/snva857

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我使用下面的公式来根据 L=8uH、fsw=400K、IPEAK_min=0.68A 生成一条模拟曲线、实际性能也将受到 Rdson、SW 的开启/关闭转换率、随机 L C 谐振等的影响  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我使用下面的公式来根据 L=8uH、fsw=400K、IPEAK_min=0.68A 生成一条模拟曲线、实际性能也将受到 Rdson、SW 的开启/关闭转换率、随机 L C 谐振等的影响  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy  

    感谢您的信息。

    很抱歉、我不知道如何通过此材料获取我想要的信息。

    我想知道在 PWM 模式和 PFM 模式之间随以下条件变化的负载电流值。

    如果信息位于材料内、您能不能详细说明它在哪里?  

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。  

    输入电压:17V (典型值)(16V~18V)

    输出电压:5.1V (典型值)

    FSW: 1400kHz (典型值)(LMR33630BDDAR)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel  

    感谢你的帮助。

    由于客户使用 的是 LMR33630BDDAR、

     如果您还能为我提供 Fsw 的图: 1400kHz(典型值)而不是400kHz.

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    我使用您提供的公式绘制 f=1400kHz 时的图形。

    感谢你的帮助。

    我想知道这个公式是如何产生的、但是在网上搜索后我没有找到它。

    如果您有解释公式推导方法的材料、请您与我分享一下吗?  

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    将向您发送电子邮件、以了解有关此内容的更多详细信息。

    B R

    Andy