This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:具有电量监测计的充电器

Guru**** 2539770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923407/bq25895-charger-with-fuel-gauge

器件型号:BQ25895

尊敬的先生:

我正在搜索内置 FG 的充电器。

下面的功能很好。 BQ25895可以满足要求、但里面没有 FG。
您能帮我检查 TI 是否有可用器件吗?   

应用:

在电源路径和系统电流> 3A 的情况下、电池充电电流> 1A
2.需要能够在电池组侧监控 NTC //NTC -> TH05-4H104FR,100kΩ±1%,B=4360K
3.需要能够进入运输模式
4.能够支持 QC/PD 适配器 (最好有)

谢谢、
Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    TI 没有带集成电量监测计的充电器。  目前没有计划制造此类设备。

    此致、

    Jeff