This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61088:使用使能引脚禁用 TPS61088,但它无法正常工作!

Guru**** 2813085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088, TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923340/webench-tools-tps61088-disable-the-tps61088-with-the-enable-pin-it-is-not-working

器件型号:TPS61088
主题中讨论的其他器件: TPS61178

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具


为什么当我将 TPS61088的使能设置为逻辑电平"0"时、VOUT 输出不会设置为零、从而禁用输出?

通过在 TPS61088的使能引脚上放置"0"、我希望其输出也达到0伏(VOUT 引脚)。 为什么不会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查看数据表中的方框图:对于上侧 FET、IC 内部有一个体二极管、这使得 Vin 与 Vout 相连、即使器件已禁用。

    如果您需要负载断开功能、可以更改为 TPS61178。