This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220-Q1:交错升压转换器

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923456/ucc28220-q1-interleaved-boost-converter

器件型号:UCC28220-Q1

大家好、

我正在为 EV 应用开发交错升压转换器。 我需要有关电感器电流纹波的帮助。 电感器电流中应允许多少电流纹波? 我知道、通常情况下、20%的相电流被取值。 但是、我们能否增加电流纹波以减小电感器尺寸? 考虑特定电流纹波值的标准是什么?

谢谢、此致、

Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    存储在电感器中的能量及其物理尺寸与 L*IPK^2乘积成正比。
    如果您减小电感、峰值电流将增大、这会使尺寸增大。
    此外、电流纹波增加将导致高 RMS 电流、这往往会增加损耗。
    较高的纹波将导致输出中产生更多的电压纹波、这抵消了交错效应。

    通常、大多数应用中使用20%至30%的纹波电流。
    选择的电感值是性能和成本之间的折衷、您需要决定最适合您的设计要求的器件。

    此致

    John