This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:用于优先 MUX 的源跟随器 FET 的漏极连接

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923211/tps2663-drain-connection-of-source-follower-fet-for-priority-mux

器件型号:TPS2663

您好!  

我希望实现具有自动故障转移功能的优先多路复用器、如"电源多路复用器基础知识"(SLVAE51–2018年11月)图10 (已附)所示。 该实现方案使用源极跟随器 FET 在初级电压存在时强制第二优先级多路复用器进入 OVP。 "使用负载开关和电子保险丝的电源多路复用"(SLVA811A - 2017年6月)图16中也显示了相同的图。  

我的应用保证电流高于 TPS26600、因此我想使用 TPS26630。 该器件的数据表(SLVSE94E - 2020年3月)甚至在图53中提供了优先多路复用器的实现方案、但其连接方式与 TPS2660x 不同。 在 TPS2660x 中、源极跟随器连接到 VIN2、但在 TPS2663x 中、源极跟随器的漏极连接在背靠背功率 FET 之间。 这张图显然已经不能像这样连接它、但我不知道为什么这样执行它。  

对于 TPS2663x、为何应将 SF 漏极连接到 Q3漏极而不是 VIN_AUX?  是否可以将其连接到 VIN_AUX?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的支持!  

     在图53中、我没有看到通过将 SF 漏极连接到 Q3漏极实现的任何特定优势。 让我仔细检查一下、明天回来。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rakesh、我将随时为您提供最新动态!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    图53中配置的一个优势是在 VIN_AUX 反极性故障期间保护 Q5免受损坏(体二极管导通)。 由于电阻器 R8有助于限制电流、因此它不会是一个主要增益。

    因此、您可以将 Q5的漏极连接到 VIN_AUX、并使用大约100kOhm 的 R8、以防根据图53难以路由连接

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢先生! 非常感谢。