This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:数据表 LM5022环路补偿

Guru**** 2892760 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922180/lm5022-datasheet-lm5022-loop-compensation

器件型号:LM5022

在 LM5022数据表的第24页、它显示了执行环路补偿的一些步骤。

我的问题是、在这些步骤中、缺少 LM5022内部50k 和100k (增益= 1/3)的分压器。

请提供建议。

谢谢你。

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ye Zhao1

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5022。

    数据表中的公式是升压稳压器的通用控制环路模型。 为了使 LM5022准确、应添加1/3项。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett

    相关知识。 谢谢!

    *当我第一次使用 LM5022时、基准 FRA 结果与仿真模型不一致。 我发现增益中缺少1/3。

    但是、数据表中从未提到过1/3、这对我来说是一个陷阱。

    是的