This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62090-Q1:当输入电压从5V 变为3.7V 时、输出电压是多少?

Guru**** 2511245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62090-Q1, TPS62090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923488/tps62090-q1-when-input-voltage-change-from-5v-to-3-7v-what-is-the-output-voltage

器件型号:TPS62090-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62090

大家好、

数据表显示 FREQ 具有内部下拉电阻、因此当我更改为2.8MHz 时、我只需要将上拉电阻器 NC 压降?

 ‘s 在客户的应用中、它们从5V 变为4V。 但是、当 TPS62090-Q1的输入从主电源5V 变为   备用 电池3.7V 时、TPS62090的输出电压是多少? 0V?


 2.我们的项目在正常工作时使用 TPS62090QRGTRQ1 5V 至4V;当前端5V 电压切换为电池供电时、即输入电压变为3.7V、输出电压将直接等于3.7V 或其他值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    是的、如果您希望将频率更改为2.8MHz、则 Freq 引脚可以保持悬空或连接到 GND。

    从原理图中可以看到输出设置为4V。 如果输入电压降至3.7V、则转换器不会将电压稳定在4V。 它将提供等于电源电压或更低的输出电压。 您能否检查电池的电流限制? 此应用具有高电流消耗电池电源可能不支持此类高电流消耗、并导致输入电压下降。