This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62743EVM-689:禁用时输入短路

Guru**** 2513755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62743, TPS62743EVM-689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923493/tps62743evm-689-input-short-upon-disable

器件型号:TPS62743EVM-689
主题中讨论的其他器件:TPS62743

大家好、

我们的客户目前 正在通过其 EVM 评估 TPS62743。 输入级是具有短路保护的锂聚合物电池。 输出电压根据 JP3、JP4和 JP5配置为3V。 但是、通过 JP1禁用器件时、电池保护电路跳闸。 他们已经尝试过其他锂聚合物电池制造商的产品、但结果相同。 数据表未提供有关器件输出放电的更多信息。

 这是 TPS62743 将器件拉至接地(EN 低电平)导致输入短路的正常行为吗? 或者、客户使用的 TPS62743EVM-689是否存在问题?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    这不是器件的正常行为。 它们到底是如何拉低 EN 引脚的? 手动更改 JP1的位置? 如果是这种情况、从上移除跳线时、实际上会导致 EN 在将跳线重新置于关断状态之前浮动一段时间。 正如 TPS62743的数据表 在第10页中所建议的、为了 IC 的安全运行、EN 引脚必须被一直端接。 此外、当移动跳线时、引脚可能会间歇性地处于低电平和高电平之间、这将导致 IC 进入启动状态、从而导致更高的输入电流。

    此致、

    Davor