This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564208:效率图、除 TPS54206本身之外的功率耗散

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923254/tps564208-efficiency-graph-power-dissipation-except-for-tps54206-itself

器件型号:TPS564208

您好!

我们有以下一些问题。

*1,我们可以在图12中找到效率与输出电流之间的关系。
 该效率包括 L 的功率损耗(外部电路)。 正确吗?

*2. 在图12中、该图是基于实际测量结果还是仿真结果?

*3. 除了 TPS54206本身、还有多少功耗?

请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.正确。 包括 L 的功率损耗

    2、根据实际测量结果

    3.在12V->3.3V/4A 条件下、IC 损耗为~1.45W、而电感损耗为~0.25W。 具体取决于电感器类型。