This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:采用平均电流设计

Guru**** 2573925 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923463/ucc3895-with-average-current-design

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他器件: UCC28951

尊敬的团队:

这是来自台湾三角洲的 Kevin。

我们是否有在电路中实现平均电流的 UCC3895参考设计?

客户很感兴趣的是该设计+外部组件、以实现平均电流。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    我不知道任何针对 UCC3895或我们产品系列中任何其他相移全桥控制器使用平均电流模式控制的参考设计。 我认为这是因为平均电流模式控制不会针对变压器饱和或击穿电流提供任何保护。 绝大多数 PSFB 设计使用峰值电流模式控制、而某些设计使用电压模式控制。 在任何情况下、UCC3895主要设计用于电压模式控制和峰值电流模式控制-可以将其用于平均电流模式控制、但我不建议这样做。

    问题实际上是您需要成品做什么。 例如、如果它是电池充电器、需要 CI/CV 特性、则已经有使用峰值电流模式控制的出色解决方案可用。 例如、参考设计 https://www.ti.com/tool/PMP8740 使用 UCC28951 PSFB 控制器并具有 CI/CV 特性。 如果您选择 UCC3895控制器、则使用两个外部误差放大器的方法也会起作用。

    如果您需要更多信息、请告诉我-我希望确保您为您的应用选择最佳的解决方案。 您可以通过直接向我发送电子邮件  

    colingillmor@ti.com

    此致

    Colin