This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:计算 TPS61194-Q1的输入电流

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923520/tps61194-q1-calculate-the-input-current-of-tps61194-q1

器件型号:TPS61194-Q1

大家好 、

我的客户现在在其应用中使用 TPS61194-Q1。

它们 的 Vin=12V。 Vout=24V、电流设置为100mA*4。

我是否可以使用 以下公式来计算输入电流?

VIN*η*输入=输出电压*输出电流

12V*85%*Iin=24V*400mA

IIN=1A

因此、输入电流需要小于1A、对吧?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    您可以通过这种方式估算平均输入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

       峰值 电流如何? 1*1.3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    峰值电流与电感器的值有关、您可以参考以下公式、其中 Isat 是峰值电流。