This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940独立端口

Guru**** 2766835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923229/bq76940-bq76940-separate-ports

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ77905

BQ76940是否可以在配置中与 bq77905所能实现的完全独立的放电和充电端口配合使用? 如果是、应该采取什么措施来修改 Bq76940数据表图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    是的、FET 驱动机制与 BQ77905相似、并且可以使用相同的方法。  有关  基本 FET 电路、请参阅 www.ti.com/.../slua772。  BQ76940没有 LD 引脚、无需连接。  此外、还应将 BQ76940的负载检测功能连接到 CHG 引脚、当 CHG 保持在 GND 时、它不会上拉、并且在负载检测时无效。  您可能需要对放电输出进行一些比较器或采样分频以确定是否存在负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很清楚、您会非常快地看到它。

    Paolo