请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM76003-Q1 大家好 、
我的客户现在设计了 LM76003-Q1并有两个问题:
- CBOOT 的建议值为0.47uF、客户可以使用1uF
- 对于 FSW、建议值为79.09k、客户是否可以使用82k?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好 、
我的客户现在设计了 LM76003-Q1并有两个问题: