This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61096EVM-787:静态电流

Guru**** 670830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920923/tps61096evm-787-quiescent-current

器件型号:TPS61096EVM-787
主题中讨论的其他器件:TPS61096

早上好、

我在测量 TPS61096评估模块的静态电流时遇到了一些问题。 ILIM 和 EN 被设定为 VIN。 输入电压大约为3V。 我尝试使用实验 SourceMeter 测量输入电流、但它为我提供了大于80uA 的电流(电流限制由我确定)。 n`t 应该是1.2uA? 我出了什么问题?

谢谢你。

Matilde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matilde:

    这不是一种正确的方法。 IQ 与空载电流不同。 有关详细信息、请查看下面的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/slyt412/slyt412.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slva828/slva828.pdf

    请问您的输入电压范围和负载条件是什么? 我可能会帮助建议目标更明确的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的输入电压范围为2至4.5V、我没有负载。 基本上、作为输入、我有一个具有4.7V OC 电压和4.4mA SC 电流的太阳能电池、这应该足够了、对吧? 谢谢你。

    Matilde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matilde:

    很抱歉、我忘记问输出电压是多少。 您提到的"SC""OC"的含义是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOUT 是由评估重复数据删除设置的值:18V。 SC 表示短路、OC 表示开路。 请问您在什么条件下获得1.2uA 静态电流? 在我的电路中重现它们会很好。

    谢谢。

    Matilde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matilde:

    明白了。 TPS61096非常适合在这种情况下工作。  

    我们在测试台测量静态电流。 设置有点复杂。 我将与您联系进行私人按摩。 请允许我先关闭该帖子。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已接受您的请求。 您可以关闭此帖子。 谢谢!

    Matilde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matilde:

    我已向您发送一封邮件。 请检查一下。 谢谢! :-)