This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2400:支持1.8V 电源轨

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25200, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923315/tps2400-support-for-1-8v-rail

器件型号:TPS2400
主题中讨论的其他器件:TPS25200TPS2595

您好!

哪个电子保险丝器件可支持1.8V 输入电压? 外部 FET 控制器。

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 开尔文、

    遗憾的是、我们没有支持1.8V 输入的器件。 我们有一些器件 TPS25200、TPS2595分别支持2.5V 和2.7V 电压。

    您能否共享有关应用用例和 EE 的信息?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AED 应用。

    端口的 OCP。 电池电压降至1.8V

    开尔文