This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:12V/200A 应用

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069, LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923385/lm5069-12v-200a-application

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: LM25066

您好~

LM5069能否支持12V/200A 应用?

如果不是、还有其他建议吗?

此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    LM5069的电流限制阈值为55mV、这会在高电流应用中导致检测电阻器上的功率损耗更高。 LM25066 、TPS2477x 提供较低的电流限制阈值、 非常适合12V 高电流应用。

    此致、Rakesh