This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:器件建议

Guru**** 2590930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194, TPS61195, TPS61185, TPS92638-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922945/tps61194-device-suggestion

器件型号:TPS61194
主题中讨论的其他器件: TPS61195TPS61195TPS92638-Q1

大家好、团队、

我想确认我们的器件符合客户要求。

要求为24Vin (30Vabs)/30mA/每通道8个灯串/故障引脚。

TPS61194最符合要求、除了灯串...

我们是否有与 TPS61194类似的8个灯串器件?

TPS61195看起来也不错、但该器件没有 FAULT 引脚。

感谢您的支持。

此致、

小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    TPS61185具有8个通道、24V 输入和 FAULT 引脚、每通道25mA 的情况如何?

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin San、

    25mA 电流可能起作用。 感谢您的推荐。

    如果25mA 不适合客户、路线图或产品系列中是否还有其他器件?

    此致、

    小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    请 请参阅 TPS92638-Q1。 该器件可以满足客户的所有要求、但价格有点贵。

    BTW、客户是否在其应用中应用 I2C 控制? 如果是、则 TPS61195将是合适的器件。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin San、

    感谢您的推荐。

    我将向客户介绍这个插座、我认为不需要 I2C 控制。

    关于 TPS92638-Q1、有一点很重要。 数据表中提到、在一到三个 LED 的情况下、每通道70mA。

    LED 数量必须为该值、或者除非不超过70mA、是否可以添加更多 LED?

    此致、

    小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    由于 TPS92638-Q1是线性器件、因此最大 LED 取决于 VIN。

    BR、

    Robin