This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH05050W:PTH05050W 模块内部原理图

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH05050W, TPSM82480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923380/pth05050w-pth05050w-module-internal-schematic

器件型号:PTH05050W
主题中讨论的其他器件:TPSM82480

大家好、

我的客户正在使用 PTH05050W华 将5V 输入转换为2.5V 输出。 但有时 PTH05050输出变为0V。

为了找出问题的根本原因、我们需要对 PHT05050模块进行一些测试。 但该模块集成了一些分立式组件、我们没有模块原理图、因此我们不知道每个分立式组件的功能是什么以及它们是如何连接的。 那么、您能否帮助提供 PTH05050模块内部原理图、以便我们测试哪个部件发生故障。 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    这些器件不用于调试其内部节点。

    也许您可以通过电子邮件分享特定案例的一些详细信息?  输出何时变为0V?  这是在开发过程中还是在现场?  输出是否恢复过?  有多少器件显示了这种行为、有多少器件已经过测试?

    最后、我们还有较新的6A 模块、例如 TPSM82480。