This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 转换器设计

Guru**** 2543960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923144/converter-design

主题中讨论的其他器件:TPS55288

我一直在研发一款包含以下规格的转换器。
输入电压来自锂离子电池 CELA (输入电压为9.6V 至12.6V,额定电压为11.6V)
输出为5V@2A、20V@3A。 我应该能够使用60W 的功率为电池组充电。
我想使用4开关降压/升压转换器、但想获得有关此设计的一些专家建议、请帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pijush、

    请使用降压/升压转换器 TPS55288。