This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65250:死气解决方案

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923026/tps65250-dying-gasp-solution

器件型号:TPS65250

尊敬的 团队:

这是来自台湾三角洲的 Kevin。

我的客户正在寻找弥合差距的解决方案

我们是否有合适的 IC 可在系统断电时以70W 的功率持续10ms。

输入电压:12V

70瓦

Tgasp:>10ms

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Kevin   

     系统断电时的最大负载是多少?  

    对于 TPS65250、当处于转储模式时、IC 将输出电流限制为2A (典型值)。  

    它看起来不支持您的应用程序。