This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844:uc2844结温计算

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922622/uc2844-uc2844-junction-temperature-calculation

器件型号:UC2844

尊敬的团队:

我想确认在计算 uc2844的结温时、如何计算 PD、功率损耗?

我不确定 UC2844计算引脚和 PoUT 是否更容易、客户认为他们是否可以使用待机功耗(待机电流可在数据表中找到) 将 驱动器功率(FS*Qg*Vcc*RC/(Ro+Rg+Rgint))添加为总功率损耗?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi!  

    感谢您与我们联系! 器件的结温不受开关元件中耗散的功率的影响、因为它们未集成到 UC2844中。 这意味着、通过将客户系统中可能的最高 Vcc 乘以器  件的最大工作电流17mA、可获得 UC2844器件最坏情况下的功率值(可在第7.5节的数据表中找到)。 从结点到环境的热阻也可在 数据表 的第7.4节中找到。 数据表中还提供了其他热性能信息、 有关设计时考虑热性能的一些重要提示、请单击此处。  

    感谢您与我们取得联系! 希望这些信息能帮助您完成设计过程!  

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi!  

    要对我之前的答案再加一点、您肯定还想包括驱动器电源、这是我最初发布的错误。 我们通常建议使用 VCC 引脚的引脚功能说明中的公式:平均 Ioutput=Qg * Fsw、其中 Ioutput是 驱动外部开关元件的电流、然后将其乘以输出电压以获得所用的平均驱动器功率。 这将添加到上面的 Iccmax * Vccmax 公式中、该公式用于查找 IC 功率、您应该能够根据热性能考虑合理地估算出所需的平均功率耗散。  

    感谢您的联系、希望此附加信息能让您更深入地了解!  

    Aidan Davidson