This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5101A:HO/LO 端子的最大额定电流

Guru**** 2593620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922369/lm5101a-maximum-rating-current-of-ho-lo-terminals

器件型号:LM5101A

大家好、团队、

大多数栅极驱动器产品在绝对最大额定值表中具有峰值电流额定值规格(直流和脉冲)。
但是、该产品未将输出端子(HO-3端子)和 LO-8端子)的最大峰值电流指定为最大额定值。

请告诉我该产品输出端子的最大电流额定值。 或者您如何看待它?

此致、
H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu、您好!

    驱动 MOSFET 栅极电荷时的栅极驱动器将在 Vgs 上升和下降期间具有一个小脉冲持续时间的峰值电流。 栅极驱动电流的占空比非常小。 由于内部驱动电压和输出器件 Rdson、驱动器输出器件本身就会受到电流限制。 栅极驱动器将在脉冲电流应用中自限制电流。 平均电流额定值是一个热限制、这就是存在平均最大电流额定值的原因。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我还有其他一些问题。

    1.您的回复中描述的"平均最大电流额定值"是什么?  该电流是多少?

    2. 数据表中 BTW " 3A_TYP 指定为峰值上拉/下拉电流"和"平均最大电流额定值"有何区别?

    此致、

    H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu、您好!

    查看数据表后、我看到 LO 和 LO 的平均电流不在参数表中。 有些驱动器具有此额定值、而其他驱动器没有。

    您能否对您要查询的应用中感兴趣的平均电流进行评论? 如果您可以提供 MOSFET 的开关频率和栅极电荷、我可以对平均电流进行评论、以查看是否存在任何问题以及器件是否具有适合您的应用的测试条件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard - San、

    首先、我将向我的客户介绍您目前为止的最大峰值电流额定值。
    之后、如果我有客户的任何其他问题、请允许我通过另一封电子邮件直接与您联系。

    此致、

    H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu - San、您好!

    是的、 一旦您获得有关应用的更多详细信息、您可以通过电子邮件联系我、解决客户的问题。

    此致