This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61025:VIN 噪声

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61020EVM-025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922488/tps61025-vin-noise

器件型号:TPS61025
主题中讨论的其他器件:TPS61020EVM-025

我发现在大多数输入电压下、该器件会在我的实施方案上产生大量 Vin 噪声。 我对 TPS61020EVM-025执行了相同的测试集、结果大多相同、我的实施方案实际上要好一点、在输入电压为3.05V 时、噪声消失了。

这不是一个真正可接受的条件、是否有任何关于如何消除 Vin 噪声的建议?

测试条件:
 * Vin、如示波器图片所示。
*输出电压始终为3.3V +-1%
*负载为73.5欧姆、汲取的恒定45mA 模拟实际使用负载。
*输入电压源是工作台电源。 我尝试了3种不同的工作台电源以及2节碱性电池。 所有这些来源都显示了相同的结果。

除了第一张图片外、所有其他人都在使用 EVM、因此原理图和布局都是 TI 的...

黄色迹线为 Vout、蓝色为 Vin、两个通道均设置为每 div 100mV、交流耦合。

我的设计@ Vin = 3.05

EVM @ Vin = 3.05

EVM @ Vin = 3.22

EVM @ Vin = 2.88

EVM @ Vin = 2.00

此致

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve:

    我想它是由 PFM 模式引起的。 省电模式用于提高轻负载时的效率。 在省电模式下、转换器仅在时运行

    输出电压跳变至低于设定的阈值电压。 但它将带来较低的频率纹波。  

    我是否可以知道它是否对您的系统有害? 您是否已尝试将 PS 引脚设置为高电平以禁用省电模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    VIN 也是我用于为 RTC 和少量 NV RAM 供电的 Vbat。 在~175mv 时、噪声会使可使用的最小电池电压增加至少20%、这意味着电池寿命减少~35%。 我将不得不用更复杂的东西替换我们的简单电池监控器算法。

    我最近尚未尝试将 PS 设置为高电平、我明天将尝试此操作。

    但是、如果我从我们的初始器件评估中正确地回忆起、将 PS 设置为高电平会将空闲功耗增加到不可接受的水平。 是时候挖掘实验室笔记本并查找测试结果了。

    此致

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve:

    如果在将 PS 设置为高电平时问题消失、我们无法相信它是由省电模式引起的。  

    使用低 ESR、ESL 放大输入电容器是减少输入纹波的有效方法。 并添加与电源串联的电阻或电感是另一种方法、但这会带来额外的功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minqiu、

    当 PS 处于高电平时、噪声消失。 效率也会降低、在输出电流< 10mA 时降至50%以下。

    高值、低 ESR 电容器可将 Vin 纹波降低20%以下。

    看起来这是我们电源的一个问题。 :-)

    Steve