This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B86-Q1:VIN = 13.5V;Vout = 3.3V;Iout = 0.5A、PD = 5.1W

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B86-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923177/tps7b86-q1-vin-13-5v-vout-3-3v-iout-0-5a-pd-5-1w

器件型号:TPS7B86-Q1

大家好、

我想为以下条件选择 LDO

VIN = 13.5V

Vo = 3.3V

IO=0.5A

PD=(13.5-3.3)*0.5=5.1W

daJA=29.7C/W

上升温度为5.1*29.7=150C

这是否意味着我们无法使用此器件来达到我的条件?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    在该功率耗散下、器件的环境温度需要为零度、并防止其进入热关断状态。  您有2个选项:将热耗散分散到另一个组件、或使用散热器。

    选项1a:将功耗分散到另一个组件(电阻器)
    一种常见的选择是在 LDO 前面添加一个下降电阻器、以在最大负载下降低功率耗散。  这会将功率耗散从 LDO 移到下降电阻器。  可将下降电阻器放置在更远的位置(例如靠近机箱安装件)。  假设我们需要下降电阻器的功耗为2/3、LDO 的功耗为1/3。  然后、0.66 *(13.5 - 3.3)* 0.5 = 3.366W 将在下降电阻器上耗散、其值为13.5欧姆。  LDO 的输入为(13.5V -(13.5欧姆)*(0.5A))= 6.75V。  因此、LDO 两端的压降现在仅为(3.45V)(0.5A)= 1.725W、从热角度来看、这更易于管理。

    选项1b:将功耗分散到另一个组件(LDO)
    另一种选择是使用 TPS7B86-Q1两次、以便在2个 LDO 上散热。  均匀地分散耗散将在两个器件上实现75C 的温升。  这具有许多额外的优势、例如第二个 LDO 输出端的 PSRR 显著改善。  PSRR 具有累积效应、因此如果一个 LDO 上的 PSRR 为70dB、则两个串联 LDO 的抑制为140dB。

    选项2:散热器
    如果您可以访问额外的空间、您可能需要研究使用散热器。  您可能还需要强制空气冷却。  使用散热器时、热阻不会为29.7 C/W、它将是以下项的总和:(结至外壳底部)+(散热器化合物)+(散热器)。  您所查看的封装具有非常低的结至外壳热阻。  以55°C 环境温度和125°C 最高温度为例。  那么热阻需要为(125C - 55C)/5.1W = 13.725 C/W  减去 KVU 结至外壳的热阻、热化合物和散热器的热阻可得到12.225 C/W。  同样、在这些级别、您可能需要强制通风来保持一切低温。  查看散热器数据表。

    谢谢、

    斯蒂芬