This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV759P:在 VIN 之前应用 EN

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922948/tlv759p-apply-en-before-vin

器件型号:TLV759P

您好!

我正在考虑使用 TLV75901PDRV 器件、但我想问您该器件的定序。
虽然 VIN=5.1V 且 VOUT=4.8V 被置位、但是在提供5.1V 电压之前、会施加 EN 信号(1.8V)。
此用法是否有问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji-San、

    此定序没有问题。 您可以从绝对最大额定值表中了解:

    如果 VIN 之前存在 VEN 问题、此表将显示 VEN 上的最大电压为 VIN+0.3V。  

    这是否有助于回答您的问题?