This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337:关于 LM337仿真模型

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922333/lm337-about-the-lm337-simulation-model

器件型号:LM337

大家好、

我在 LTSpice 中使用 LM337的仿真模型。 作为一个电路、我们要向标准电路的 GND 施加一个偏移电压、并将输出电压升高到偏移电压。 然而、由于内部基准电压是固定的、所提供的模型也许没有给出所需的结果。
是否有 LM337的基准电压不固定的模型?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您应该能够这样做、因为 ADJ 不是 GND。 VOUT 应始终比 ADJ 引脚上的任何值低1.25。   

    这是否能回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我再次通过仿真确认、但即使提供了失调电压、输出在正方向上也不会上升到高于0V。 在使用方面、我们希望将其用作吸力型+1.3V 电源。 当然、我们知道数据表中指出输出电压范围仅为负电压。 这是否意味着仿真模型不支持上述行为、因为它超出了评级?

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我能够将其导入到 TINA 中、并使用齐纳二极管 VOUT=VIN-VZ+VADJ

    您可以共享仿真原理图吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在您的结果中、我还看到 Vout 低于0V。 输出电压是否可以高于0V?

    我连接了仿真电路和结果。 输出电压由直流扫描 V4监控至-5V 输入和-2.5V 输出的电路。 在所附的图中、Vout 为0V、已达到上限。

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    LM337只能从最高电位灌入电流。 我看到您现在的模型存在问题、无论您使用 TINA 还是 LT Spice、模型内部都有"0"或 GND 基准、这都可能是一个问题。  

    您能否订购 EVM 在工作台上试用? 如果没有、如果您提供了详细联系信息、我可以帮助您订购。