请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 数据表中提到、应在 VCI 引脚(VC1、VC2、VC3等)之间连接电容器。
但是、在技术文档中、显示电容器连接在 VCI 引脚和接地之间。
哪一个是正确的?
我们使用的是外部平衡电路。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表中提到、应在 VCI 引脚(VC1、VC2、VC3等)之间连接电容器。
但是、在技术文档中、显示电容器连接在 VCI 引脚和接地之间。
哪一个是正确的?
我们使用的是外部平衡电路。
Animesh 您好!
它们都是正确的。 但是、数据表说明了在没有外部电池平衡时如何连接电池。 通过查看 BQ40Z80-EVM 原理图可以看到这种设置的示例、该原理图不使用外部电池平衡。
对于使用外部电池平衡的应用、您需要遵循 技术参考(图8-4)中显示的原理图示例。
此致、
Luis Hernandez Salomon