This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM831D31:电流共享

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31, TPS53681, TPS53667, TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923082/tpsm831d31-current-sharing

器件型号:TPSM831D31
主题中讨论的其他器件: TPS53681TPS53667TPS53647

大家好、团队、

我的客户寻求适用于 FPGA 的150A 解决方案。

TPSM831D31是否支持一个输出的四相运行? 还是支持 VOUTA 和 VOUTB 之间的电流共享?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo:  

     TPSM831D31 不支持四相操作。  

    分立式解决方案(控制器+功率级)是否可为客户所接受?

    谢谢

    钱  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱圣、

    我知道 TPSM831D31不能支持四相操作。

    对于150A 分立式电源解决方案、您有什么建议吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takeo-San、  

    四相设计可考虑使用 TPS53647、TPS53667和 TPS53681。  

    谢谢