This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:有关1020输出的问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922844/lmg1020-questions-about-the-output-of-1020

器件型号:LMG1020

您好 Jeffery,

  I Ihave 遇到的问题是:1020的输出振幅与上次的时间不一致,原理图如下:

我,RC 延迟电路(R12&C21)生成2ns 窄脉冲输入至1020 μ s、但当我将 R12更改为220 Ω 或 C21更改为10pF、将1020输出高于4.5V 时、我发现四个完全相同的电路、约为1020输出仅为2V、 这使我非常困惑、 我认为只要1020的输入达到输入阈值、输出就应该是5V。 为什么会出现我描述的情况?  您能不能?我确认是什么导致了这种情况吗

请看下图:对于同一电路,两幅图之间的差异只是 C21的值不同。 第一张图片是8pF 时的1020输出,第二张图片是10pF 时的1020输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suy、

    感谢您和我自己深入探讨 lmg1020。

    您看到的是 lmg1020的最小输入脉宽规格的影响。

    从原理图中我可以看到、您的脉冲技术是脉冲 IN+、然后是2ns 脉冲 IN-、从而为1020产生2ns 脉冲差。

    1920的最小输入脉冲宽度约为1ns、因此可能不会从2.5V 或5V 栅极脉冲的50%进行示波器测量、因此测量结果为2ns。

    从图像中可以看到、底部的脉冲宽度大约是顶部的脉冲宽度的两倍。 这让我相信、改变 RC 低通滤波器值、输入缓冲器将分别改变脉冲宽度。 较大的脉冲宽度允许1020达到5V。 较短的脉冲宽度仅允许1020在下降沿命令1020关闭脉冲之前达到2V 脉冲。

    这有道理吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    感谢您的回答。   

    请允许我向您解释一下。 1020的 IN+和 IN-输入宽度 均高于20ns、但 IN-相对于 IN+延迟2ns、因此1020的输出是2ns 的窄脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Suy!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

      今天、我 终于发现这个问题是由我的信号发生器引起的。 当信号发生器输出5V 150ns 脉冲(示波器的输出实际上是5V 150ns 脉冲)时,它通过 NC7WZ16L6X 输出到1020 IN+和 IN-,也是5V 150ns , 但1020的输出仅为2V、如果我将信号发生器设置为7V、而另一个不变、1020的输出可达到5V。  我仍然无法理解这是如何发生的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Suy、对我来说、您似乎在输入到输出1020上输入了一个非常短的脉冲。 该脉冲接近典型值为1ns 的最小输入脉冲宽度。 这就是阻止1020输出达到5V 的原因。 这有道理吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我认为你是对的。

    谢谢你