This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:原理图审阅

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922877/bq27542-g1-schematic-review

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:BQ25895

大家好、

我正在进行新的设计。 我设计了一个用于 BQ25895充电跟踪和保护的电路。 有时我在检查时会感到困惑。

您能否检查这是正确的原理图?

此致、

Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    对于温度传感(TS)、我会仔细检查您与 EVM 原理图的连接、我相信您缺少滤波电容器和一些连接。

    我不熟悉您使用的保护芯片、我还建议查看 EVM 原理图、如果您仍不确定、请提交另一篇有关保护芯片的文章作为器件型号。

    EVM 原理图:

    https://www.ti.com/lit/ug/sluub79/sluub79.pdf?ts=1594755577795&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ27542-G1

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我使用您完全共享的链接中的文档绘制。

    我甚至有我根据本文档绘制的电路板并使用它。 现在、我尝试将我的一些设计合并到一个电路板中。

    我有意识地将 ts 引脚接地。 另一篇文章写道、如果我们不使用 TS 引脚、我们应使用10k 将其接地。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/844569?BQ27542-G1-BQ27542-Related-Query


    -我用充电器(BQ25895) TS 引脚执行了类似的操作。 如果 TS 引脚在此说明之后仍然如此、是否会出现问题?

    我将为保护芯片创建单独的帖子。

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    是的、如果您不想使用 TS、这是可以的、我不确定您是否打算使用 TS、这是错误的。

    此致、

    Wyatt Keller