This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:能否为我的应用推荐非 BGA 电源多路复用器?

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2112A, TPS2113A, TPS2114A, TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923119/tps2121-can-you-recommend-a-non-bga-power-mux-for-my-application

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: TPS2112ATPS2113ATPS2114ATPS2115A

您好、专家、

我想选择电源多路复用器、我的应用如下所示。

两个电源轨、电源#1为3.2~3.7V、电源#2为3.6V。 我们需要选择电源1作为优先电源轨、当电源1低于3.2V 时、请使用电源2。

我发现 TPS2121功能适合我的应用、因为我可以使用电源1作为 IN1、电源2作为 IN2、并将 IN1设置为 TPS2121的第一优先级输出、当 IN1<V_PRI (设置 V_PRI = 3.2V)时、电源#2将是 TPS2121输出。  但是、TPS2121采用 BGA 封装、这对于我们的焊接工艺是不可接受的。

那么、您能否帮助推荐一个非 BGA 电源多路复用器器件、该器件可以通过监控一个电源轨输入的电压来选择输出?

谢谢你

Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    TPS211x 系列器件是否适合您的应用? 这些不是 BGA 电源多路复用器、但它们不具有 TPS212x 的高电压功能。

    一些选项包括:

    TPS2112A

    TPS2113A

    TPS2114A

    TPS2115A

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。