请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UC2845您好!
正在寻找直流/直流反激式降压转换器
VIN=80Vdc
Vout=12V 直流
Iout=10A 最大值
请建议低成本解决方案
此致、
Kalisankar.V.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 、Kalisankar.V、
您可以使用 WEBENCH 创建适合您要求的设计
WEBENCH 位于此处:
https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator
与反激式相比、非隔离式降压转换器更高效、成本更低
但是、如果需要隔离、则需要选择反激式
您可以从运行 WEBENCH 时获得的结果中选择使用 UC2845系列器件的设计。
此致
John