This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流反激式降压转换器

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2845
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922079/dc-dc-flyback-buck-converter

主题中讨论的其他器件:UC2845

您好!

正在寻找直流/直流反激式降压转换器  

VIN=80Vdc

Vout=12V 直流

Iout=10A 最大值

请建议低成本解决方案

此致、

Kalisankar.V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kalisankar.V、

    您可以使用 WEBENCH 创建适合您要求的设计
    WEBENCH 位于此处:
    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator
    与反激式相比、非隔离式降压转换器更高效、成本更低  
    但是、如果需要隔离、则需要选择反激式
    您可以从运行 WEBENCH 时获得的结果中选择使用 UC2845系列器件的设计。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

          感谢您的宝贵答复。 我已经检查了您建议的器件。 在本设计中、您能否提供有关变压器的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您 好、 Kalisankar.V、

    Webench 将输出设计变压器所需的变压器参数。
    您可以将此信息发送给当地供应商、并要求他们提供样片。

    此致

    John