This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:设计指南

Guru**** 1620465 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922393/lm5023-design-guide

器件型号:LM5023

大家好、

我在开始设计时遇到了一些困难、我知道可以使用 webench、尽管我想自己进行设计、包括变压器设计。

我一直在浏览数据表、但我想知道是否有参考设计可供我使用。

我的要求是:

输入电压:14 ~ 50V

Iout = 12V、3A

我需要隔离并希望实现轻负载效率

如果有任何其他控制器随设计指南提供且符合这些规格、我非常感谢您提供链接、因为我只找到了 lm5023

提前感谢您的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    数据表第8节和第9节第18页至第30页提供了大量信息、 是设计和应用信息的主要来源
    电压范围。
    此外、LM5023还提供了一个评估模块、其中包含用户指南、其中详细介绍了包含测试结果的参考设计
    测试波形。
    https://www.ti.com/tool/LM5023-2NBEVM

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢你的答复。 我完全同意数据表提供了有关设计的大量信息、但在初始示例中做出了一些假设:

    •µH = 400 μ A

    •RSENSE = 0.15 Ω

    •VDC (最小值)= 127V

    •VDC (最大值)= 325V

    •TPROP = 160ns

    •VCS = 0.5V

    •NAUX = 10.9

    •NPS = NP/NS = 6

    •TDLY = 580ns

    我不确定如何确定初级电感和匝数比。 为了 更好地理解这一点、我目前正在阅读 QR 反激式、特别是展示准谐振反激式转换器的内部行为。

    再次感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pieter、

    反激式的输出电压由公式设置

    Vo =(D/(1-D))* Vin/N

    改变匝数比、以便在低压线路 D 上小于0.5

    在本示例中、Vo = 19.4v、这设置 N = 6.35 max
    匝数比小于6.35将允许最大占空比小于0.5

    电感由额定功率设置

    P= 0.5*LP*IP^2*f

    您需要选择开关频率 f

    IP 是峰值初级电流、当您选择变压器磁芯时、该设置即为峰值。

    这些研讨会论文详细讨论了变压器设计

    此致

    John