This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2513:它不能进行快速充电。

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2513, TPS564201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920523/tps2513-it-doesn-t-do-fast-charging

器件型号:TPS2513
主题中讨论的其他器件: TPS564201

您好!

我一直在使用 TPS2513来开发新充电器、它可以充电、但每个端口仅为1A、检查 DP 和 DM 数据线的电压分别为0.7~1.2V (取决于所测试的智能手机)...使用降压转换 器 TPS564201、电压电平为5.07V。 我共享原理图。 我也一直用相同的问题检查所有论坛、但不清楚问题可能是什么、 我还将输入电压调节到5.25、并将外部电源直接连接到 USB 连接器、但 DP 和 DM 线路仍然没有变化、从而在2.7V 和2.0V 的电压下执行 USB 快速充电器分压器。  

我还使用限流配电开关 NCP383双路输出。

这些测试是使用以下几种器件进行的:Apple iPhone XR、Apple iPad 2019、HTC10、Sony Xperia、Sony M4 Aqua、 华为 Y9。

请告诉我是否缺少任何内容、或者是否应该有一个新器件替代 TPS2513 ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的原理图看起来正确。 TPS2513将根据所连接的器件更改其将执行的广播类型。 数据表的第8.3.5节对此进行了说明。 连接到 TPS2513的便携式器件不得将自身呈现为除法器模式兼容器件、这就是它不通告这些模式的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    因此、如果原理图正确、那么哪些器件应使用 TPS2513为电流充电超过1.5A?

    我测试了原装 iPhone 充电器、转到4.96V@1.93A、D+:2.7V、D-:2V。 查看照片:

    我对我的设计也进行了同样的测试、结果是:D+中的电压:0.7V、D-中的电压:0.7V。 手机电池电量为5-20%(测试次数多次)。 也适用于 iPad。

    您的最佳建议是什么、对我和我的团队来说、前一个答案不明确。

    谢谢、

    H é ctor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我也对本主题的回复感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我所说的是、TPS2513能够提供超过1.5A 电流的通告电流能力的专有充电模式(分压器、1.2V 模式)。 但是、您正在连接的设备( Apple iPhone XR、Apple iPad 2019、HTC10、Sony Xperia、Sony M4 Aqua、 Huawei Y9)是较新的器件、可能不会将自己呈现为能够在电流大于1.5A 时充电的充电模式的器件。

    这些专有充电模式非常陈旧、因此较新的手机和便携式设备可能无法将其整合到较新的设计中。 如果连接到 TPS2513的便携式器件本身不是支持专有充电方案的器件、TPS2513将不会进行广播

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    这是一种遗憾、因此、TPS2513不适用于新器件。

    您是否有可满足我们要求的较新 TI 产品?

    谢谢、

    Hector。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    我说过、TPS2513不会向未检测到与专有充电方案兼容的便携式设备广播专有充电方案。 如果新手机停止从专有充电方案广播充电功能、则 TPS2513不会向其广播专有充电方案。